貿澤電子即日起供貨搭載進階視覺AI技術的Renesas RZ/V2N微處理器
2025年5月20日 – 提供種類最齊全的半導體與電子元件™、專注於新產品導入的授權代理商貿澤電子 (Mouser Electronics) 即日起供貨Renesas Electronics的RZ/V2N嵌入式AI微處理器 (MPU)。RZ/V2N MPU在高效能和經濟實惠性之間取得平衡,能讓更多使用者將視覺AI技術部署到其應用中。多功能的RZ/V2N MPU非常適合AI攝影機、漫遊機器人、售後儀表板攝影機,以及其他需要進階嵌入式處理功能的應用。
Renesas RZ/V2N MPU具備專有的AI加速器,可提供10 TOPS/W的電源效率和高達15 TOPS的AI介面效能。MPU亦搭載一個執行速度1.8 GHz的四核心Arm® Cortex®-A55、一個執行速度200 MHz、用於低功耗管理的單一Cortex-M33,以及一個選擇性的影像訊號處理器 (ISP)。RZ/V2N MPU無需額外的散熱系統,因此能減少物料清單 (BOM) 成本,打造體積更小、重量更輕且電池續航力更長的終端產品。RZ/V2N MPU具備兩個4通道MIPI® CSI-2®攝影機介面,可同時處理多個擷取的影像。與單攝影機系統相比,雙攝影機系統更進一步改善了空間辨識效能,可進行更精準的人體運動分析和跌倒偵測。
RZ/V2N MPU採用高速LPDDR4/4X記憶體介面,具備32位元ECC,可達到12.8 GB/s的處理速率和更高的資料完整性。這款MPU採用15 mm x 15 mm BGA封裝,適合各種輕巧型的嵌入式應用。RZ/V2N MPU綜合上述特色,實現了先前只有高階機型才可實現的AI功能,為高成本效益的AI解決方案開闢了新的機會。
貿澤同時也供應RZ/V2N-EVK評估套件,能為基於RZ/V2N MPU的嵌入式AI應用提供綜合開發平台。評估套件包含一塊主機板(內含目標裝置)和一塊擴充板。套件包含8 GB的記憶體,能確保為高需求的AI任務提供充足的處理能力,還有64 MB xSPI快閃記憶體,具備快速的儲存能力。另外還提供廣泛的連接選項,可滿足各種通訊需求。
如需進一步瞭解,請瀏覽https://www.mouser.com/new/renesas/renesas-rz-v2n-mpus/。
如需更多貿澤新聞及我們的最新產品介紹,請瀏覽https://www.mouser.com/newsroom/。
作為全球授權的代理商,貿澤提供全球最廣泛的最新半導體及電子元件選擇,有現貨供應並且可以立即發貨。貿澤客戶可以期待獲得100%認證的原裝正品,完全可以追溯到每個製造商合作夥伴。為幫助加快客戶的設計,貿澤網站提供了豐富的技術資源庫,包括技術資源中心,以及產品資料表、供應商特定參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具及其他有用資訊。
2026 - 貿澤電子是一家授權半導體與電子元件代理商,專注於為設計工程師與採購人員快速引進來自製造商合作夥伴的新產品。做為一家全球代理商,Mouser.com支援多國語言及貨幣,並提供超過1200家領導品牌的680多萬種產品。貿澤在全球擁有28個客戶服務中心,透過當地語言、貨幣與時區為客戶提供優質技術支援, 並從美國德州達拉斯南方占地9.3萬平方公尺的先進倉儲設備,將產品運送至全球超過223個國家/地區、65萬個顧客的手中。想進一步了解貿澤,請瀏覽https://www.mouser.com。
2026 - Renesas Electronics是一家半導體公司,其產品組合領先全球市場。Renesas出色的技術與能力幾乎可滿足當今一切需求,包括安全技術、小型化與節能技術、網路及介面技術。Renesas的目標是在產業持續領先,並成為真正的智慧晶片解決方案供應商,此領域的全球領導者。
貿澤(Mouser)及貿澤電子(Mouser Electronics)是Mouser Electronics, Inc的註冊商標。此處提及的所有其他產品、標識及公司名稱可能均為其各自所有者的商標。