Enter Title

WiFi7

为无线连接带来
质的飞跃

前景中,一位身着白大褂的女科学家正在看手里拿着的平板电脑,她的身后是一片种满作物的田野。

WiFi改变了全世界的通信和运作方式

WiFi网络标准于1997年首次发布,20多年的发展历程已经证明了它的划时代意义。每一代WiFi的技术都在不断进步,为我们带来更快的速度、更高的安全性和更强的连接能力。WiFi7基于正在开发的IEEE 802.11be标准,传输速度比WiFi6快4倍以上,并且能够为全球用户提供更低的延迟和更大的网络容量。

与上一代相比,WiFi7的整体稳定性更高,可确保用户在更多样化的环境中使用种类繁多的设备时能够获得更好的体验。WiFi7将支持2.4GHz、5GHz和6GHz,并且有望提升这些典型频段的带宽。

WiFi7将提供媲美有线连接的快速响应,实现无缝的在线体验

比较WiFi7和WiFi6

*数据来源:PC Magazine、TechTarget、Tom's Guide、WiFi Alliance

WiFi历史纵观

点击下面的图表,了解WiFi技术的发展历程。

WiFi

WiFi4

WiFi5

WiFi6

WiFi7

WiFi7

发布时间

2024

IEEE标准

802.11be

最大吞吐量

46.1Gbps

射频频段 (GHz)

2.4、5、6

最大调制阶数

4096 QAM

家用


  • 连接和管理智能家居设备,如恒温器、电灯和监控摄像头。
  • 通过沉浸式AR/VR设计,享受在线游戏。
  • 从任何设备流式播放4K和8K视频。
  • 体验沉浸式、低延迟的扩展现实 (XR) 应用。

医疗


  • 通过远程医疗服务接受医疗咨询和互动治疗。
  • 医生可以借助XR应用和机器人开展远程手术,通过自己的动作来控制远程设备进行操作。高清视频流式传输可将清晰的视野呈现在外科医生眼前,超低延迟可确保远端的机器人实时响应外科医生的动作。

工业


  • 通过3D模型的XR应用,对产品或特定零件进行检查、诊断和维修,不受材料和空间的限制。
  • 通过实时监控物联网设备和制造应用,减少停机时间并提高生产率。

商务通信


  • 与全球各地的业务团队和合作伙伴实时协作。
  • 远程办公时无需浪费时间从云端加载文件或数据。
  • 改善与偏远地区的连接,缓解设备使用率高的地区的连接问题。

EPCS

(应急通信系统)


  • 高效利用频段。
  • 高效利用网络。
  • 降低时间关键型服务的延迟。
  • 通过流量分离和区分,让关键性的服务得到优先接入。
预计2023年WiFi7的市场规模为10亿美元,到2030年将达到242亿美元,年复合增长率达57.2%

*数据来源:MARKETSANDMARKETS

延续七代的创新

WiFi7具有强大的网络安全功能,可借助防火墙、入侵检测系统和网络安全协议抵御外部攻击:

强化的加密算法,可确保数据传输安全,防范网络威胁。

经过改进的身份验证协议,让未经授权的设备更难访问网络。

先进的网络保护功能,可检测并阻止网络上的恶意活动。

安全设备管理和控制,让网络管理员能够管理和保护网络上的设备。

查看更多主题和精彩视频